Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV31 - ATV71 overvoltage threshold OSF.

Issue: ATV31 - ATV71 overvoltage threshold OSF.

Product Line: ATV31 ATV71

Environment: ATV71***N4 ATV31***N4

Cause: Overvoltage threshold

Resolution:
Description: Line voltage too high
OSF : overvoltage when the drive is not running
OSF Fault cannot be automatically reset. The cause of the fault must be corrected before resetting by cycling the power:

ATV71 OSF Thresholds:
200V Range 400V range
OSF high 269Vac 535Vac
OSF low 265Vac 530Vac


ATV31 OSF Thresholds:
200V Range 400V range 500V range
OSF high 283Vac 594Va 707Vac
OSF low 268Vac 560Vac 670Vac


Legacy KB System (APS) Data: RESL173050 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altivar 71