Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which fiber port in an NMS25102 switch is TX

Issue
The fiber optic ports in this switch are unlabeled. Which is TX and which is RX?

Product Line
ConneXium switch

Environment
499NMS25102

Resolution
The upper connection is TX the lower one RX.