Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can you determine if a non unity Quantum PLC can be upgraded to a Unity Quantum PLC?

Issue
Need to understand which controllers can be upgraded to Unity/Control Expert.

Product line
Modicon Quantum, Unity Pro, Control Expert

Resolution
A Quantum PLC with an A as the last digit in part number + PV=>4 or B as last digit can be updated to Unity.
Example:

  • 140CPU53414A PV:04
  • 140CPU43412A PV:04
  • 140CPU53414B