Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I launch the configuration screen on my Magelis terminal?

Touching the top left and then the bottom right, one after another, will open the configuration screen if the application has the feature enabled.

The easiest way is to create a switch on the panel that accesses it directly. Simply set "operation" to system and then choose "Configuration" as the option.