Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I introduce a control character "carriage return" in a String? String = "message"+ CR (carriage return)

Goals and Symptoms

How can I introduce a control character "carriage return" in a String?

String = "message"+ CR (carriage return)

Facts and Changes

Vijéo-Designer V4.2

Causes and Fixes

In Java, the "carriage return" character is "\n". So, to insert a carriage return into a string, use this character in a string concatenation expression.
The file name is: "carriage return.zip".
The script action inside the switch, You will see the syntax for string concatenation and how the carriage return character is used.
carriage return.zip