Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV31 (H, C or K): Do we have derate curves for 70 degrees °C ?

Issue: ATV31 (H, C or K): Do we have derate curves for 70 degrees °C ?

Product Line: ATV31

Environment: ATV31 (H, C or K)

Cause: Temp derating

Resolution: The ATV31 (H, C or K) is not expected for working to 70 degrees °C. It's clearly indicated in the ATV31 catalogue (page 10). The high limit is 60°C with derating for ATV31H (page 10). You can use the ATV31 to 70°C with the derating curves and on interpolate (page 38) but then the product will be no guaranted.