Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the Serial Communication protocol of an M340 PLC be changed dynamically?

Yes the Serial Communication can be changed dynamically from Modbus Master, Modbus Slave, or Character mode by using a WRITE_CMD (%MWr.m.c.24.bit) and toggling bits 12, 13, or 14 respectively.
Example:
1) Bit 12 = 1, bits 13 & 14 = 0 Current protocol is changed to Modbus Master
2) Bit 13 = 1, bits 12 & 14 = 0 Current protocol is changed to Modbus Slave
3) Bit 14 = 1, bits 12 & 13 = 0 Current protocol is changed to Character Mode