Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What Modbus function codes are supported by the M340 line of PLCs?

The following Modbus function codes are supported by the M340 PLC line:
Function Code Description

1 Read output bits
2 Read input bits
3 Read output registers
4 Read input registers
15 Write output bits
16 Write registers