Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are there any Serial Communication IODDTs for the M340 PLC line?

Yes there are.
T_COM_STS_GEN Used for all communication protocol
T_COM_MB_BMX Used for Modbus communication
T_COM_CHAR_BMX Used for Character mode communication