Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is included with the SR2MOD02 and SR2MOD03 modems?

Items included with the modem are:
- a pre-configured modem (SR2MOD02 Zelio Logic or SR2MOD03 Twido)
- a supply cable
- an antenna with cable
- a built-in Rail DIN fixation
- fixing lugs for plate mounting
- an instruction sheet