Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the value of Galvanic Insulation within TX-ports of Ethernet Connexium Switches (TCSESM family of PRODUCTS) ?

Issue
What is the value of Galvanic Insulation within TX-ports of Ethernet Connexium Switches (TCSESM)?


Product Line
Connexium TCSESM switches


Resolution
Vendor supplied specification is as follows:
Galvanic insulation is according to Ethernet standard IEEE802.3,   1500 VAC / 2250 VDC.