Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Dynamic behavior of Modbus Broadcast requests

Broadcast duration depends on the answer delay configured in the master. If we want to send broadcast very quickly we need to decrease the answer delay.
Behavior is the same on Premium / Micro and on M340