Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I change the update rate of variables in the CoDeSys visualisation?

Goals and Symptoms

How can I change the update rate of variables in the CoDeSys visualisation?

Causes and Fixes

CoDeSys:
For using the CoDeSys-visualisation, the CoDeSys.ini file has to be changed. The entry "UpdateRage" has to be insert/changed:
[CoDeSys]
UpdateRate=200

CoDeSysHMI:
For CoDeSys HMI, the entry has to be done in CoDeSysHMI.ini:
[CoDeSysHMI]
UpdateRate=200

WebVisu:
In case of the Web-Visu, the value has to be changed in WebVisu.htm:
<param name="UPDATETIME" value="200">

The default value for each visualisation is 200 ms.