Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Unity Pro: What is the use of the BAK file?

- When you open a .stu file and make modifications, you save the current file.  Two files are actually created:

- a .BAK file which is a copy of the .STU file that you  had opened.
- a new .STU file with the modifications
- If you make several saves during the modifications, the content of the .BAK file is always equal to the n-1 save
- This file can be useful in the event of a crash. You are able to retrieve the previous application easily modifying the .BAK type of this file in .STU type