Product:
M340
Answer:
The proprietary TCP port number for Modbus/TCP traffic for the M340 BMXP342020 processor's native ethernet port is 502.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Nhãn hiệu của chúng tôi
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Product:
M340
Answer:
The proprietary TCP port number for Modbus/TCP traffic for the M340 BMXP342020 processor's native ethernet port is 502.
Sản phẩm
Hỗ trợ
Công ty