Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Archive function in the Schneider Electric Generic HART DTM

Issue
Archive function in the Schneider Electric Generic HART DTM will display sometimes the units as undefined.


Product Line
Unity


Environment


Resolution
In Unity pro, when using the Archive function in the Schneider Electric Generic HART DTM the units will be sometimes displayed as undefined (see attachment). To solve this issue, it's recommended to close/re-open the window or resize it.


Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
UNDEFINED_UNIT_ARCHIVE.bmp [2.83 MB]