Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I setup Vijeo Citect to communicate to a controller via Modbus Plus using the TSXCUSBMBP adapter?

This documents explains the steps involved in configuring Vijeo Citect to communicate to a controller via Modbus Plus protocol.

This procedure uses the Vijeo Citect MBPLUS Driver.

1) Configure the I/O Server, Boards, Ports and I/O Devices as shown below:image

2) Testing with a Quantum / Unity Controller which requires to select the MBPLUS20 Protocol.image2

Attachments

3) Install the latest version of the MBPLUS driver.  Note: you will need to install the latest version of the Modbus Plus MBx driver.