Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can Ecostruxure Control Expert (formally Unity Pro) connect to a PLC using a DNS name ?

Issue:
Questions on weather Ecostruxure Control Expert can use DNS names.

Product line:
All products that are supported in Ecostruxure Control Expert.

Environment:
Ecostruxure Control Expert

Resolution:
Yes, Unity can use a DNS name server entry to look-up a domain name for the numerical IP address of the PLC.