Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the meaning of the error code 'FFFF' on the READ_REG_QX Function Block Status pin?

This error code is not documented but indicates that the Quantum 140CRP31200 module does not have a minimum firmware version of 1.56. For BMXCRA31210 with BMXNOM0200 communications on a QEIO network, the Quantum 140CRP31200 module requires at least the firmware version of 1.56.