Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum number of Security Groups and Users you are allowed to have in Vijeo Designer?

Issue
Maximum number of Security Groups

Product Line
Vijeo Designer

Resolution
Vijeo Designer 6.1 supports, for each target, a maximum of 20 security groups. Each security group supports a maximum of 100 users.