Issue:
Connector used to make the BMXFTW301 cable
Product Line:
M340, BMXFTW301
Resolution:
The BMXFTW301 is simply a BMXFTB2020 terminal block with a color coded flying lead cable attached to it.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam




Nhãn hiệu của chúng tôi
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Issue:
Connector used to make the BMXFTW301 cable
Product Line:
M340, BMXFTW301
Resolution:
The BMXFTW301 is simply a BMXFTB2020 terminal block with a color coded flying lead cable attached to it.
Sản phẩm
Hỗ trợ
Công ty