Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the difference between Set and Force to 0 and 1 using Unity Pro?

Issue:
Difference between Set and Force to 0 and 1 using Unity Pro


Product Line:
Unity Pro/EcoStruxure Control Expert


Resolution:
The Set to 0 and Set to 1 under the Services menu is used to modify the value of a BOOL or EBOOL located or unlocated variables to 1 or 0.  The value can be overwritten in logic.  The Force to 0 and Force to 1 can only be used to force the value of a located EBOOL to 0 and 1.  The value cannot be overwritten in the logic.