Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I read a string data from OFS V3.60?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

1) The typical syntax AliasName!%MW returns the numerical value of the string.
image

2) To see the actual data in a string format you need to add the ;c at the end.
AliasName!%MemoryWord;c

M340!%MW10:4;c
image2