Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
The Lexium ILx runs OK in open loop; in closed the motor keeps stalling.

Possible problem and solution:

Be sure the move profile adjusted to encoder counts when EE=1.
The stall factor (SF) may be to low.
Increase to SF=20.
This will help eliminate nuisance trips.
Depending on the application stall factor, adjustment may be needed based on acceptable position tolerances.


Legacy KB System (APS) Data: RESL200079 V1.0, Originally authored by MaPr on 09/25/2009, Last Edited by MaPr on 09/25/2009
Related ranges: Lexium ILT, ILP