Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
The motor does not have enough torque; it can be stopped with ease.

Possible problem and solution:

Be sure to check your motor run current setting (PR RC)-the default is 25%.
At stand still, the holding torque (PR HC) has a default setting of 5%.
If there is not enough torque, increase the percentage for more torque.


Legacy KB System (APS) Data: RESL200106 V1.0, Originally authored by MaPr on 09/25/2009, Last Edited by MaPr on 09/25/2009
Related ranges: Lexium ILT, ILP