Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
LXM15 MP und HP: safety datas MTTFd ,MTBF,DC and PL ?

Goals and Symptoms


LXM15 MP und HP: safety datas MTTFd ,MTBF,DC and PL ?

Causes and Fixes

MTBF (average lifetime) for the Lexium15M/HP = 290000 hours.
The other values are not available because the drive isn´t examined according the appropriately normalisations.


Legacy KB System (APS) Data: RESL202067 V1.0, Originally authored by KlWo on 04/27/2010, Last Edited by KlWo on 04/27/2010
Related ranges: Lexium 15