Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the meaning of the following error numbers ? B300, B301, B302, B303, B304, B305, B306, B307, B308, B309, B30A, B30B, B30C, B30D, B30E, B30...

Goals and Symptoms

What is the meaning of the following error numbers ?

B300, B301, B302, B303, B304, B305, B306, B307, B308, B309, B30A, B30B, B30C, B30D, B30E, B30F, B310

Causes and Fixes

A Detailed description is available in the attched power point presentation.

Attachments

(Removed File URL: 202829_F202/LXM05B-B3xx_error_numbers.ppt)(Removed Image URL: /PubResEXPORT.nsf/2b87ee90be777fc085257c28006ee4ef/3616d1092a0322a8c1257754003ca70a/fl_block_5/0.634?OpenElement&FieldElemFormat=gif)


Legacy KB System (APS) Data: RESL202829 V1.0, Originally authored by StKu on 07/02/2010, Last Edited by StKu on 07/02/2010
Related ranges: Lexium 05

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
LXM05B-B3xx_error_numbers.ppt [111 KB]