Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Commissioning problems with Berger Lahr N065 / IclA N065 IXXAT USB-CAN compact interface running with the BLCT IclA software.

Goals and Symptoms

Commissioning problems with Berger Lahr N065 / IclA N065

IXXAT USB-CAN compact interface running with the BLCT IclA software.

Causes and Fixes

ICLA-CCT / BLCT --> IXXAT USB-CAN.

To communicate with a IclA D065 drive use the Ixxat driver version 2.16xxx !!!
The BLCT for N065 supports only the IXXAT VCI V2 driver.

( VCI Driver from IXXAT has to be installed )

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Changing_Driver_version_for_IXXAT_USB_TO_CAN_from_VCI_V3_back_to_VCI_V2.zip [338.11 KB]