Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Supported TwinCAT-NC homing modes of Lexium32-EtherCAT?

Goals and Symptoms

Supported TwinCAT-NC homing modes of Lexium32-EtherCAT?

Causes and Fixes

Lexium32-EtherCAT supports the NC-homing mode "PLC_CAM" and "Software-Sync". For "Software-Sync", the encoder sub mask has to be set to 0x0001FFFF .
Homing modes with "hardware-latch" are not supported.


Legacy KB System (APS) Data: RESL204154 V1.0, Originally authored by JoAr on 12/15/2010, Last Edited by JoAr on 12/15/2010
Related ranges: Lexium 32