Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
There is somthing confusing about the current derating with the altitude > 1000m. The data in catalogue is 2.2% per additional 100m while in manual ...

Goals and Symptoms

There is somthing confusing about the current derating with the altitude > 1000m. The data in catalogue is 2.2% per additional 100m while in manual is 0.5%.
Which one is right?

Facts and Changes

ATS48
Altitude

Causes and Fixes

These both values are bad. The real derating is 2% per additional 100 meter.


Legacy KB System (APS) Data: RESL156259 V3.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altistart 48