Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why is my 140NOA61110 showing an error E06?

Issue

Why is my 140NOA61110 shwoing an error E06?

Product Line

INTERBUS

Environment

140NOA61110

Resolution

This error indicates that the modules was able to confirm that it's configuration matched the real world network but, it cannot start the buss due to too many transmission errors. This typically indicates wiring problems.