Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
with reference to the extension card VW3A58201 and ATS48 - PTC thermistor input, can you please tell me what is the resistance reset value .( 1300 oh...

Goals and Symptoms

with reference to the extension card VW3A58201 and ATS48 - PTC thermistor input, can you please tell me what is the resistance reset value .( 1300 ohms ? )

Facts and Changes

ATV38 - VW3A58201 ATS48

Causes and Fixes

The reset value is 1500 Ohms


Legacy KB System (APS) Data: RESL157681 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altivar 38