Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the Resolution of the Analog output of the ATS48? How many bits? is it 8 bit,12 bit or 16 bit?

Goals and Symptoms

What is the Resolution of the Analog output of the ATS48? How many bits? is it 8 bit,12 bit or 16 bit?

Facts and Changes

ATS48, Analog Output connected to a PLC Analog Input

Causes and Fixes

The resolution is 10 bits and precision 5%