Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the difference between a Unity .STU project and an .XEF project?

An .STU file is a project created in Unity Pro.
An .XEF project is a Unity Pro application exchange file. It is a project that has been exported from Unity Pro.
NOTE: Any file extension beginning with an 'X' indicates the XML format (extensible markup language).


Legacy KB System (APS) Data: RESL162229 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Unity Pro