Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What AC powered inductive device can be used with a Quantum relay module?

Issue

How can I determine if an AC powered inductive device can be used with a Quantum relay module?

Product Line
Quantum

Resolution


Published VA ratings can be used to determine if a product may be used.

Maximum contact current is 2A for the 140DRA84000 and 5A for the 140DRC83000.

The maximum 120VAC load VA rating for the DRA module is 120 x 2 = 240VA.
The maximum 220VAC load VA rating for the DRA module is 220 x 2 = 440VA.
The maximum 120VAC load VA rating for the DRC module is 120 x 5 = 600VA.
The maximum 220VAC load VA rating for the DRC module is 220 x 5 = 1100VA.


Legacy KB System (APS) Data: RESL164212 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Modicon Quantum