Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the cable used with a Sy/Max 8005PR4 hand held programmer?

Issue

What is the part number for the cable used with a Sy/Max 8005PR4 hand held programmer?

Product Line

Sy/Max

Environment

Sy/Max 8005PR4 hand held programmer

Resolution

The part number for the cable for use with the 8005PR4 hand held programmer and Sy/Max Model 50 PLC is 8005LCB10.