Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What values should I expect to see, when using the 140ARI0300, to read Raw Resistance?

Issue

What values should I expect to see, when using the 140ARI0300 to read Raw Resistance?

Product Line

Modicon Quantum

Environment

140ARI0300

Resolution

The data counts are 0-32767 counts converting for which ever range is selected (0-766.66 Ohms or 0-4000 Ohms). I.E. If configuring the range for the channel to 0-766.66 Ohms then 766.66 Ohms = 32767 counts (approx. 42.7 counts per Ohm.)