Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can each channel of the 140ATI03000 be configured for a different thermocouple type?

Issue

Can each channel of the 140ATI03000 be configured for a different thermocouple type?

Product Line

Modicon Quantum

Environment

140ATI03000

Resolution

Yes. Each channel of the 140ATI03000 card is individually configurable. The module supports usage of types J, K, E, T, S, R, and B thermocouples.