Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What programming software is required to support the TSX07 Nano PLC?

Article available in these languages: Tiếng Nhật

Issue
Need to identify the programming software for the TSX07 Nano PLC.

Product line
PL7-07, TSX Nano

Environment
TLXLPL707P40M

Resolution
PL7-07 is required to support the TSX 07 Nano PLC. The part number for a single install is TLXLPL707P40M. Note that this is an obsolete DOS based software. There is no windows based equivalent software.