Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?

Issue
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?

Product line
Modicon Quantum

Environment
140CPU67261

Resolution
The dimensions for the single slot Quantum modules are:
Height = 9.84 in. (250 mm)
Depth = 4.09 in. (103.85 mm)
Width = 1.59 in. (40.34 mm)