Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the diameter of the Lexium high power cables AGOKIT019MXXX?

Issue
What is the diameter of the Lexium high power cable AGOKIT019MXXX?

Product line
Lexium BPH

Environment
AGOKIT019MXXX

Resolution
The diameter of the AGOKIT019MXXX cables is 15.5mm