Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I monitor a Standby unit in a Quantum Hot Standby system using SNMP?

Yes. SNMP service is active on an NOE771xx module operating in a Quantum HSBY.The last octet of the Standby address
will be offset by +1 from the Primary.. Primary address of 192.168.100.1 will result in a Standby address of 192.168.100.2