Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the level of isolation between different ports and between pairs of the RJ45 on a Connexium Switch.

Issue

What is the level of isolation between different ports and between pairs of the RJ45 on a TCSEM083F23F0 Connexium Switch.

Product Line
TCSEM083F23F0.

Environment
Windows 7

Resolution
The switches have about 2,25kVdc isolation between ports and as far as between pairs, there is no isolation.