Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where do I find the USB cable driver for the XBTZG935 cable or for HMISTU/HMISCU?

Issue
Where do I find the USB cable driver for the XBTZG935 cable or for HMISTU/HMISCU?

Product Line
Vijeo Designer
XBTZG935 USB transfer cable

Resolution
This driver is included when you install Vijeo Designer HMI editing software.
It can be also be downloaded here in this FAQ.

The file is attached as "XBTZG935Setup.zip"
Unzip the file and extract "XBTZG935Setup.exe".

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
XBTZG935Setup.zip [280.32 KB]