Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the Power Supply Connector for the XBTGT / XBTGK Series

Issue:
Looking for the part number of the Power Supply Connector used with the XBTGT / XBTGK 5000, 6000, and 7000 series.

Product Line:
Magelis XBTGT5320, XBTGT5330, XBTGT5340, XBTGT6330, XBTGT6340, XBTGT7340, XBTGK5330

Resolution:
The part number is XBTZGPWS2 for a package of 5 power connectors.