Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How come import/export functions are grayed out in Vijeo Designer?

Issue
Why are the Project Import / Export functions for .VDZ files greyed-out in Vijeo Designer from the File Menu?
File dropdown menu > Import/Export appears greyed-out


Product Line
Vijeo Designer

Resolution
In order to use the Project Import / Export function, you must be in the Navigator Window and in the Vijeo-Manager Tab.
Navigator Window can be opened by selecting 'Tools' then 'Navigator' or with shortcut keys: Shift + F11.
Tools > Navigator window toggle
Here, the Navigator Window appears as well as the contents of the Vijeo-Manager tab:
Navigator window and Vijeo-Manager tab active