Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Wiring a 2-wire Transmitter to an STBACI1225 Analog Input

Issue
This resolution describes how to wire 2-wire analog transmitters to the inputs of an STBACI1225 analog input module.


Product Line
Advantys STB
STBACI1225


Environment


Resolution
R2-wire analog transmitters require a loop power supply to power the loop. The following diagram shows how this is done with a single power supply for all current loops.

​​​​​​​