Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the cable pinout to connect an M340 to an Altivar 31 drive via CANopen?

The CANopen cable pinout to connect a M340 to a Altivar 31 drive is: