Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What causes a 'Transfer error: negative UMAS response' when using the Unity Loader to transfer a project to an M340 PLC?

This error means that the M340 project was last Built with Control Expert (formerly Unity Pro) in Simulation Mode rather than Standard Mode. Open the M340 project with Control Expert and Rebuild the project in Standard Mode.