Goals and Symptoms
The EXECs rev 2.43 and 2.44 for the Quantum CPU 113 02 / CPU 113 03 / CPU 213 04 (q186v243.bin, q186v244.bin)
-
- and CPU 113 02S /CPU113 03S / CPU 213 04S (q1sv243E.bin and q1sv244E.bin) use a wrong time base.
The time base is about 20% too fast.
- and CPU 113 02S /CPU113 03S / CPU 213 04S (q1sv243E.bin and q1sv244E.bin) use a wrong time base.
Facts and Changes
The bug results in wrong time behavior of:
- System functions like Online PLC scan time and the application watch dog timer.
- All time dependent IEC-EFBs like TON, TOF, FREERUN, SYSCLOCK etc.
- All time dependent LL984-Instructions like T.01, T0.1, T1.0, PCFL etc.
Previous Concept 2.6 SR4 (PN:33002308.07) contained the EXEC version 2.43.
Meanwhile the Concept V2.6 SR 4 CD has been updated. PV08/RL08 contains EXEC rev 2.45
Patch B for Concept 2.6 SR4 contains the EXEC version 2.44.
Patch C for Concept 2.6 SR4 contains the EXEC version 2.45.
Causes and Fixes
Use EXEC rev 2.45 (q186v245.bin or q1sv245E.bin) or higher EXEC s also are available on www.telemecanique.com
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam




Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.